This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:PMIC TPS65218D0和 MPU AM4378之间的连接

Guru**** 1492485 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TPS65218D0, TPS65216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309117/tps65218d0-connection-between-pmic-tps65218d0-and-mpu-am4378

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:AM4378、、 TPS65216

您好!

PMIC TPS65218D0和 MPU AM4378之间的以下连接是否存在任何问题?

 [条件]
・系统电源 USB5V
・未使用备用电路
*虽然使用了 RTC 定时器,但它不能在仅 RTC 模式下工作。
-不要将按钮连接到 PMIC 的 PB 端子。

[PMIC:TPS65218D0]
①PB→5V 上拉电阻
②AC Δ TO_DET→GND 连接
③CC→GND、IN_BU→GND 连接
④PGGOOD _BU→开路
⑤DCDC5 (L5、FB5)→GND 连接
⑥DCDC6 (L6、FB6)→GND 连接
⑦nWAKEUP→Ω 开路
⑧PWR Ω_EN→5V 上拉电阻(不要与 MPU 连接)

[MPU:AM4378]
⑨RTC Ω_WAKEUP→GND
⑩RTC _PWRONRSTn→输入从 PMIC PGOOD 转换为1.8V 的信号
⑪Connect CAP_VDD_RTC→VDD_CORE
⑫Connect VDDS_RTC→1.8V
⑬RTC PMIC_EN→开路(不要与 PMIC 连接)

我特别关注②和⑧是否正确。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    在不使用时、需要将 AC_DET 引脚连接至 IN_BIAS 源。

    PWR_EN 似乎是上电的触发器、因为 AC_DET 和 PB 输入应始终被拉高、所以这里应该不会有问题。 要进入完全关闭状态、您需要能够关闭 PWR_EN 电源(除非您计划完全关闭主电源、否则无论如何都会完全关闭器件)。

    根据原始设置仔细检查新的电源序列、确保不违反 AM4378的任何时序要求。

    如果您不打算使用 DCDC5或 DCDC6、建议在各自的寄存器控制中将 STROBE1和 STROBE2设置为0x00。 但是、根据数据表中的以下条款、它看起来不像 DCDC5或 DCDC6上的故障会导致关断序列、因此您应该能够不给这些电源轨供电。

    TPS65216 与 TPS65218D0相同、但不包括备用系统(DCDC5和 DCDC6、CC 和 IN_BU 块)。 如果您不打算使用 BU 系统、可以考虑改用此器件。

    使用 TPS65216为 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 供电

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 James:

    根据您的建议、我计划更改为 TPS65218D0→TPS65216。

    [PMIC IC 连接]
    ①System Ω 电源→USB+5V
    ②PB→+5V 上拉(未实现按钮)
    Δ ③AC DET→GND

    [问题]
    上述连接是否有任何问题? 此外、如果我通过将 PWR_EN 设置为低电平来为 PMIC 断电、它是否会因为 AC_DET 始终为低电平而再次开始工作?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果您只想使用 PWR_EN 来控制器件上电、我建议您使用与 PB 引脚相同的方式将 AC_DET 连接到5V 电源。 从数据表中查看器件状态树(如下所示)、PMIC 从 PWR_EN 低电平触发变为关闭状态的条件之一是 AC_DET 被拉至高电平。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 James:

    感谢您的答复。 我们已根据您的回答修改了电路图、请您再检查一下吗?

    [连接]
    ①SYSTEM 电源:USB 总线电源5V
    ②PB Ω:未安装(5V 上拉电阻)
    Δ Σ_DET:复位 IC ③AC
     *AC_DET 在接通电源→5V 时的一段时间内为低电平(使用 RESET IC 的延迟功能)
    ④PWR EN:下拉

    是否可以通过上述配置实现以下功能?
    ・μ A 启动(无 PB)
    ・PWR_EN 关断1 μ A
    ・后、必须拔下并重新连接 USB 电缆、否则 USB 电缆将无法正常工作。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    James 应该能够在星期二(星期一是我们的假日)看一下并做出回应。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 我们期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您共享的配置应与所述相同、但您可能需要在交流引脚上添加一个接地电阻器、以确保该引脚不会在 GND 和一些高电压之间浮动。

    当 AC_DET 为低电平时将主电源插入 IN_BIAS 时、PMIC 将启动上电序列并等待20S 以看到 PWR_EN 拉至高电平。

    在 PWR_EN 被拉高且器件已达到运行状态后、只要所有电源轨都连接到序列时隙(STROBEx)、将 PWR_EN 拉至低电平将导致器件返回关断状态。

    如果在关断后无法切换 PWR_EN、则需要按照您所述通过拔下并重新连接 USB 电缆来切换 AC_DET。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您共享的配置应与您所描述的一样有效,尽管您可能需要在交流引脚上添加一个电阻器来确保引脚不会在 GND 和一些高电压之间浮动。

    如我之前发送的图像所示、AC_DET 引脚连接到复位 IC。

    这是否意味着我正在做的是在复位 IC 输出和 AC_DET 引脚之间放置一个下拉电阻器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这就是我之前的想法、但可能没有必要配备下拉电阻器。 这只是一个值得考虑的建议。 我有时看到引脚上有下拉电阻器、需要及时向 GND 放电。

    如果现在这更容易的话、可以省略电阻器建议。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    好的、我理解您的答案。

    谢谢。