主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好!
BQ76952:当触发除 CUV 之外的任何故障时,我想使用 ALERT 引脚作为警报信号。
我已配置设置:AlertPinConfig,设置:默认警报屏蔽, SF 警报屏蔽 A 但我们仍然面临一些问题。
请找到如下配置
ALERT 引脚配置:0x22 (输出电压由 REG1 LDO 驱动(可编程为1.8V 到5.0V))
默认警报屏蔽:0x1000 (作为需要基于 SF 警报屏蔽寄存器的决策)
SF 警报屏蔽 A:0xF8 (禁用警报引脚的 CUV 位)
问题:当我检查 CUV 故障 ALERT 引脚的 ALERT 引脚信号时,没有按照 SF Alert A 寄存器中禁用的预期行为变得高, 但当任何其他故障以及 CUV 触发时、例如、在该情况下、UTC 警报引脚将其状态更改为高电平(这是预期)、但 UTC 故障已解决、此时存在 CUV 故障。对于也已禁用的 CUV、ALERT 信号为高电平。 您能帮助我解决这个问题吗?e2e.ti.com/.../AfterDefaultAlarmMaskChange.gg.csv