This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930读取电芯电压和温度值失败

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314569/bq76930-bq76930-failed-to-read-cell-voltage-and-temperature-values

器件型号:BQ76930

您好  

客户设计中采用了 BQ76930、 客户设计了两个版本的电路。

第一个版本是成功的,但第二个版本有问题。 两个版本之间的唯一区别是电源电路更改为12V。

附上了原理图。

可以读取所有寄存器、但电池电压几乎为0、温度值为0xFF。

请提供一些建议。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    是否有要分享的完整原理图?

    此外、它们是否看到寄存器中的任何故障、例如 XREADY?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    附上了原理图

    e2e.ti.com/.../2133._9F530674FE56_.pdf

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    在我检查原理图时、客户是否可以并行检查两项内容:

    1. 器件是否发生设计注意事项文档( 链接)?
    2. 为了排除任何组装问题、他们是否能够检查所有引脚的电压是否均在预期范围内?

    我有一个问题:这是单个电路板出现的故障、还是多个电路板出现了这种行为?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    1、XREADY 已设置、无法清除。

    2、 经测量芯片上的电芯电压正常、REGOUT 输出为3.3V、REGSRC 输入为12V;

    5个 PCB 都出现了这个问题

    请提供一些建议。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我建议阅读并遵循此器件常见问题解答文档( 链接)以清除 XREADY 故障。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max  

    感谢你的帮助。

    使用推荐的电路替换24V 至12V 电源电路、它可以正常工作。 原理图如下所示:

    最大工作电流约为80A、额定工作电流为40A。

    我们应该将过流保护和短路保护的阈值设置为什么?

    正在等待您的帮助。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    这主要由系统设计人员来决定。 通常、OCD 保护将设置为略高于最大预期电流、 并且将 SCD 设置为系统设计人员希望快速响应的电流、通常超出任何正常瞬态的范围、以便器件在 DSG FET 导通期间不会对瞬态(例如浪涌电流)做出过度反应。

    数据表的第9.2.2节 介绍了示例设计 过程 、可能有助于参考。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢你的帮助。

    为什么我们不能使用额外的 LDO 来替代推荐的 24V 至12V 电源电路

    推荐电源电路的输出性能如何?  

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    LDO 应该适合在理论上使用。 可能是外部电源初始化太慢或太晚。

    XREADY 表明器件未正确初始化、电源没有及时为引脚供电可以解释故障。

    他们可以尝试测量 CAPx 电容器、以查看是否所有器件都正确供电。

    此致、

    马克斯·韦博肯