This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:BQ25756

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326147/bq25756evm-bq25756

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756

您好!

为什么 EVM 的额定电压为4、2至55V、而 BQ25756本身具有70V 的范围?

此致、

阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim 您好!

    BQ25756EVM 的间隙小于高压板上通常使用的间隙、并且没有隔离边界。 55V 被指定为在处理开关节点峰值以及最大栅极驱动电压时提供余量。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的讲解! EVM 已订购:-)

    TI 是否计划也推出用于15节锂离子电池的充电器? 会很棒,因为 BQ769x 系列的 AFE 也可供15秒使用:-)

    此致、

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim 您好!

    欢迎您!

    BQ25756最高可为一个16节串联电池充电。 对此进行了简单说明、 数据表列出了14S 作为 电池节数、以便为电池产生的潜在电压尖峰留出空间。 最大充电电压为70V。

    使用 BQ25756进行60V 以上的充电时、我建议使用齐纳/TVS 二极管或针对电压瞬变的其他保护、例如通过电池热插拔。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦