This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:散热焊盘瓦数器件 PD Webench

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320067/lmr16030-thermal-pad-wattage-device-pd-webench

器件型号:LMR16030

您好!

是否有关于 HSOIC8散热焊盘瓦数的任何详细信息?  表1显示了其他 PowerPAD 热增强型封装(修订版 H)(TI.com)

Webench Excel 操作参数显示输出功率为59.9 瓦、但总 Pd 为3.35瓦。 LMR 数据表只显示出对 PCB 的新热阻的用途很少。 阅读 TI 热分析或 TI 网页、确定散热器箔片面积、甚至在器件下切断 PCB 以连接铝翅片散热器? 尽管3.35瓦似乎2oz 的箔面积20+平方毫米似乎就足够了。 有趣的7w 白炽灯泡很容易烧伤一个手指-哈哈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genatco:

    让我来看看这个,我会在下周回到你.

    谢谢。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    HSOIC 散热焊盘到箔片区域是否有任何更新? 因此、3.8°C/W HSOIC (bot)为12.73°C、RθJB = 25.5°C/W 对于我来说没有意义、因为将(bot) RθJC 散热焊盘焊接到了 PCB 上。 这就使 RθJB 25.5 x 3.35w = 89.25°C 总 Pd 3.5瓦的结温、如 CSV 所示。  

      

    e2e.ti.com/.../1411.WB_5F00_LMR16030S_5F00_OperatingValues_5F00_760KHz.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gentaco:

    在测量结点到外壳(底部)时、会构建一个带有切口的特殊 PCB、以便实现底部封装表面与纯铜冷却盘的接触。 当与纯铜冷却盘接触时、封装底部表面读取的温度变为外壳温度

    那么、这可能就是差异的原因。  

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当与纯铜冷却盘接触时,

    然而 、R θ RθJB = 25.5°C/W 在数据表上面指出"结至电路板"不是 PCB 中的一个开口。 同样、总 Pd = 3.35瓦、高侧 NFET Rdson (155mΩ- 320mΩ)大约为24V 压降。

    如果 TJA = 89.25°C 或 192.65°、LMR 如何保持94%的效率? Webench 电子表格显示 ICThetaJA (42.5°C/W) 似乎不是°C/W 电阻、而是 Iout (2.5A)的°C 电阻、对吗? 似乎基准报告和数据表都犯了相同的错误 、将 ThetaJA 列为每瓦热阻、而它仅是 TJA°C。   

    HSOIC-8封装采用嵌入式散热焊盘、与 FR4散热过孔接触、而不是冷板。 似乎使用冷板进行全新的功率耗散分析、对于 TI 工程师来说、不太适合客户对 布局空间的封装热管理的看法。 °我们知道、对于耗散3.5瓦的部件放置空间、TJA 不是°C/W、而是 C。 大多数情况下、通过散热焊盘进入与过孔连接的 PCB 顶部和底部箔空间。

    也许 (电路板)提供一个裸(无箔)来仅将 TJA 消散到 FR4玻璃纤维材料中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genatco:

    只是想让这个问题保持在正轨。 除了我提供的内容、我想我们不想再详细介绍封装热功率。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未回答我的问题、为什么上面的数据表表表中未显示 HSOIC-8散热焊盘。  RθJC (bot) 不是金属散热焊盘、它是 所有集成器件中的外壳塑料! 该封装(HSOIC-8金属散热板)尚未在实验室进行测试、因为它未在表中列出。 英语中的单词(case )是指周围的外壳。 他们是否简单地制造了描述 错误?  Webench 电子表格似乎现在必须做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将结束此话题、因为除了已经提供的内容外、我们没有更多细节要分享。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表面上、TI 实验室有冷板测试设备、为什么不获取一些关于 HICUC-8散热焊盘的数据呢。  RθJB Δ V = 25.5°C/W  数据似乎毫无意义、但却会使问题混淆、因为没有现成的公式可以轻松确定在整个器件出现压降的任何功率损耗下使 TJA 保持在临界值以下所需的 PCB 箔空间。