This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:在 TPS54620中观察到奇数故障

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327460/tps54620-odd-failure-observed-in-tps54620

器件型号:TPS54620

我一直在尝试跟踪和调试 PCIe 插卡上异常的系统故障、在经历了漫长而令人沮丧的增量调试过程后、确定至少有一个故障点在涉及 TPS54620RGYR 的电源系统中、这非常基本 从12V 转换到0.9V。

在示波器上捕获的故障事件看起来像是引脚14上的 PWRGOOD 输出在大约100ms 内变为低电平(然后返回到逻辑"1")、但对输出有任何明显原因或任何其他影响的零符号。 消耗的电流低于6A、12Vin 是稳定的、没有任何明显的压降或任何幅度的噪声。 输出功率不会关闭、并完全处于数据表指定的91%- 106%频带内。 什么因素会使 PWRGOOD 在十分之一秒内失效、而不改变输入或输出功率? 到目前为止、我唯一的猜测是某种噪声干扰理论上可能会达到引脚9上的 SS/TR 输入、但我尚未测量任何此类事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我在设计上看不到、但 PWRGD 引脚有10k Ω 到100k Ω 的上拉电阻器吗? 由于这是一个开漏引脚、因此您将需要该电阻器(假设您已将其连接到5.5V 或更低的电压源)。 如果未添加、则可能就是问题所在。  

    如果设计确实包含上述值之间的上拉电阻器、则可能需要查看 PWRGD 压降的其他源、例如热敏引脚、EN 引脚和 SS 引脚。

    您可能需要检查:

    - SS 信号、就像 SS 引脚低于1.4V 一样、这将触发 PWRGD 下降。 由于布局而导致该引脚上出现噪声可能是问题所在。  

    - EN 信号、如果 EN 引脚/布线附近有任何噪声、这也可能导致 PWRGD 下降。 噪声也可能通过12V 电源注入。

    -热,我猜这不是情况,但如果你尝试上述选项,他们似乎不是问题,那么你可以看看设备的温度。 布局和电感器可能会影响器件的热性能、如果接近阈值、则可能会触发 PWRGD 下降。

    此致、

    艾琳