This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:不存在 USB-C 插头时、BQ25730/BQ25731上自动禁用 OTG

Guru**** 2598935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326667/tps25750-auto-disabling-otg-on-bq25730-bq25731-when-usb-c-plug-is-not-present

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25730、、 TPS25751

您好!

我们使用两个 TPS25750 + BQ25730来管理电池供电产品。 为了在器件断电时尽可能降低功耗、我们尝试通过使用寄存器位 EN_OTG 在 BQ 中禁用 OTG 电源。 在关闭器件时、我们将该位设置为0。 但是我注意到、如果我们在设备上插入 USB 驱动器、它似乎会重新启用。 我们会监控电池电流、电流将上升到与 OTG 激活时相同的水平。 我们怀疑 TPS 在插入了器件时是否会自动使能 OTG 位。

我们想知道是否有办法阻止 TPS 自动启用 OTG,直到我们再次允许它?

或者、我们的第二种选择是、在拔下 USB 驱动器时 TPS25750是否可以自动禁用 OTG (因为我们的系统将关闭、因此我们的处理器单元无法对 TPS 触发的"拔下"事件做出反应)?

第二个选择不是最好的,但至少如果一个 USB 驱动器被插入,然后移除,而我们的设备关闭,它将再次下降到最低的消耗水平,并节省一些电池。

谢谢。此致、

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    当 TPS25750检测到用电器件(TPS25750充当拉电流电源角色)连接时、它将在 BQ25730/1上自动启用 OTG 模式以进行供电。 启用后、我们不会再次配置 OTG 模式、除非发生上电复位事件。 如果 PD 切换了电源角色、它将配置 BQ25730/1的正向模式、这会覆盖 BQ 的 OTG 模式位。  

    对于未来的设计、我们建议切换到 TPS25751、它与 TPS25750引脚对引脚兼容、并包含新的固件补丁、PPS 等特性以及支持 PD3.1规范。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您的详细回答。

    您认为 TPS25751 "包含新的固件补丁"是什么意思? 实施了哪些修复?

    谢谢。此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    例如、存在一个错误、无论 Type-C 电流广播设置为什么、PD (TPS25750)都会始终将连接的 BQ 器件配置为将 IOTG 设置为3A。 这在另一个 e2e 线程中提到、因此已在 TPS25751中解决和实现。 补丁/修复还包括满足 PD3.1规范的更新、支持的 BQ 器件的更新配置、更多需要通过应用程序自定义工具进行配置的寄存器等。

    TPS25751还支持 PPS 拉电流和灌电流以及液体检测/腐蚀缓解等新功能。 这些新功能是通过硬件和固件更新组合实现的。  

    如果有任何其他问题或疑虑、敬请告知!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林