This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326709/bq40z50-r2-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、TI!

我已经安装了103AT-2、但 BQstudio 中仍然显示温度为196C、适用于所有4个热敏电阻。

热敏电阻系数是默认值且不变。

当我尝试使用校准实用程序对它们进行校准时、会显示以下错误。

'校准-计算的外部传感器1的温度校正超出范围。'

请帮助修复温度感测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您是如何配置此寄存器的吗?

    此外、您能否告诉我这些热敏电阻在布局设计上的位置?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度使能寄存器。

    每个传感器的单端布线长度最大为1.5英寸、为50欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、这是随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享。  

    您能否分享电量监测计配置的.gg 文件、以便我们进行更深入的了解?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../config_2D00_21_2D00_feb_2D00_24.gg.csv

    您好、TI!

    为当前配置附加了.gg.csv 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于温度校准、在执行该过程期间、您能否尝试关闭自动刷新?

    另关于器件的电流设置温度模式、请确保放置在电池附近的热敏电阻设置为0、并将 FET 附近的热敏电阻设置为1。 这样可以提高 Cell Temperature 和 FET Temperature 等累积读数的精度。  

    如果校准仍然无法正常工作、请告诉我、以便我们能够更深入地研究该问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    打开自动刷新后、将无法执行校准。 我始终尝试在关闭自动刷新的情况下进行校准、但校准失败。

    我 还尝试了不同的温度模式、例如 Closed to FET 和 Closed to Cell 设置、但不太可能。

    无法执行"自动刷新打开"至"校准"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我能够精确地指出该误差。 问题的根本原因是 PCB。

    的封装出现错误、导致热敏电阻焊盘接地短路。 因此、它们都显示出错误的温度读数。 将焊盘与地隔离后、我们能够正确读取它们。

    对于故障排除时间和造成的不便、我深表歉意。

    此致!