This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:如何使用充电器 IC 正确连接电量监测计?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326368/bq27427-how-to-wire-fuel-gauge-with-charger-ic-correctly

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQ21080

在我的项目中、我 考虑了 BQ21080 (=充电器 IC)和 BQ27427 (=电量监测计)。

这是正确的布线吗? 对于用于监控 充电/放电两个阶段电流的电量监测计、我认为应按如下方式对这两个 IC 进行连接。

但是、当看到  BQ27427的 数据表显示、SRX 输入电压不能超过"Vbat +/- 0.3V"、这在大型充电器多相充电的情况下是没有道理的。

如果我错了、我错了什么部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您使用 SRX 引脚从电量计到充电器的连接是正确的、但请确保您已将 C1连接到 VDD 引脚、如下所示:

    我将让我们的一位充电器专家介绍一下该原理图的充电器部分。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回答。

    有 C1用于电源交流滤波器、我明白了。 为了简单起见、我省略了它。

    我希望你在 SRX 引脚电压电平方面与我处于同一页面。

    当充电器 IC 在充电阶段处于快速充电模式时尝试施加大电流时、无论当前电池电压如何、施加到 SRX 引脚的电压都将超过4.2V。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于原理图中的充电器部分:

    原理图中似乎缺少一些无源器件、即 VIN 电容器(1uF)、VSYS 电容器(10uF)和 VBAT 电容器(1uF)。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ospina:  

    为了简单起见、我省略了它。

    我希望大家重点关注电量监测计 IC SRX 引脚的接线和电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当充电器 IC 在充电阶段处于快速充电模式时尝试提供高电流时,无论当前电池电压如何,SRX 引脚上施加的电压都将超过4.2V。

    上面描述的充放电流程是正确的、但我对这种说法有点困惑。 关于 SRX 引脚的 Vbat +/- 0.3条件、该引脚与 BAT 引脚之间的0.3V 差异是传感电阻器上的最大压降。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如上图(在我的原始问题中)连接电量监测计和充电器 IC 不会产生任何问题?

    这是 TI 官方答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、将充电器从 BAT 引脚连接到电量监测计的 SRX 引脚不会产生任何问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺