This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:LP2951输出问题

Guru**** 2505055 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320430/lp2951-q1-lp2951-output-problem

器件型号:LP2951-Q1
主题中讨论的其他器件:LP2951

您好!

大家好、 客户在 LP2951有问题、当他们提供5V 输出时、他们发现输入电压为-5V。 他们想知道为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:  

    感谢您的联系。 您是否能够共享原理图?

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    原理图不完整、我只能给出如下所示的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:  

    似乎您已按照数据表配置此器件。 据我了解、您将5V 电源连接到 Vout、从而有效地以 Vout 作为输入。 是这样吗? 如何测量 Vin? 您需要测量相对于接地的 Vin 吗?  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Vin 的测量值是相对于接地端而言的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:  

    据我了解、您将5V 电源连接到 Vout、从而有效地以 Vout 作为输入。 是这样吗?

    Br、

    埃林