This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CERN] TPSI3050-Q1在这里适合吗? 需要三相交流接触器,安装在印刷电路板上

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325104/cern-does-tpsi3050-q1-fits-here-need-3-phase-ac-contactor-pcb-mounted

主题中讨论的其他器件:TPSI3100-Q1

早上好!

我负责监督用于粒子加速器高亮度 LHC 项目的功率转换器的设计和生产。

目前、我们使用接触器将我们的电源转换器与三相电网连接或断开。 我们使用 LC1D18 (3极)。

我正在寻找替代器件。

具体来说是具有类似功能(额定值、隔离、标准等)的继电器、具有用于了解其是否处于开路或闭合状态且已安装到 PCB 的反馈引脚。

您建议使用哪种器件?

此致、

罗道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodolfo:

    很抱歉我漏掉了这个。 请允许我在星期二回来与您联系。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    没问题、请耐心等待。

    此致、

    罗道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodolfo:

    我们的 TPSI305x-Q1器件可在10V 或15V Vgs 条件下驱动任何 MOSFET。 难题通常是寻找符合所需功率要求的 MOSFET、但只要存在这些 MOSFET、TPSI305x-Q1就可以驱动它们。 但是、在使用 EN 驱动高电平或低电平之外、TPSI305x-Q1无法检测 MOSFET 状态。

    但是、我们在2024年12月发布了一款器件 RTMing:TPSI3100-Q1。 此器件的功能与 TPSI305x-Q1器件类似、在次级侧集成了比较器、主状态下各引脚指示比较器的状态。 我正在想象一个用例、在这个用例中、可以连接比较器来指示 MOSFET 状态。 请告诉我是否对此器件感兴趣、以便我的团队相应地帮助确定优先级。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tilden,

    感谢您的推荐。 我会考虑这个。

    我想到了另一种方法,通过使用一个继电器,如  Khau 系列。

    我们已经有了驱动接触器 LC1D18并检查反馈引脚的电路、理想情况是使用一些可以安装在 PCB 中的三相继电器(这将允许我们在 PCB 内进行连接并使用 MATE-N-LOK 连接器 (消除压接端子)。

    如果有接触器、例如  安装在 PCB 而非轨安装位置的 LC1D18、这可能是一个选项。

    此致、

    罗道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodolfo:

    遗憾的是、我们没有安装在 PCB 上的接触器替代产品、这里可以直接替代它们。 我们的3xxx 器件是驱动器、必须与选定的晶体管配对才能形成固态继电器。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师