This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 重置 IC 产品推荐查询

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435, TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325916/reset-ic-product-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:TPS35、TPS3435 、TPS36、TPS3436

您好、TI 专家

客户询问了有关如何使用复位 IC 产品来处理其当前开发模型中主 CPU 的复位功能的建议。

-所需性能:当 MAIN_IC 在与 MAIN_IC 链接的子(LTE/ GPS)中出现故障时重置 MAIN_IC 功能

-电源电压: 3.3V

1)复位输入:2CH // SUB (LTE/GPS)

2)复位输出: 1通道// IC

您能推荐一款合适的器件吗?

如果您需要任何其他信息、请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    "你明天就回来吧。"  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    客户是否希望监控器监控 LTE/GPS 的电源轨、或使用看门狗确保这些器件运行正常?   

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse

    客户希望使用监控设备来确保这些设备正常运行。

    您能推荐一款合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、  

    对于监控器件运行、我们有两个选项。 超时看门狗或窗口看门狗。

    看门狗器件通常需要在特定时间内来自控制器(即 CPU、MCU、SoC 等)的脉冲、如果看门狗器件在指定的时间内未接收到脉冲、 看门狗器件将复位脉冲置为有效、以通知主控制器和/或使器件复位。

    超时看门狗通常用于监控控制器、并在控制器同时冻结/挂起或停止运行时生成复位脉冲。 对于器件建议、我们有 TPS35和 TPS3435

     仅限 www.ti.com/.../TPS3435超时看门狗  

    https://www.ti.com/product/TPS35 超时看门狗+电压监控器

    窗口看门狗可执行超时看门狗的操作、还可监控控制器时钟或进程加速。  对于器件建议、我们选择 TPS36和 TPS3436。

    https://www.ti.com/product/TPS3436-Q1 仅窗口看门狗

    https://www.ti.com/product/TPS36-Q1 窗口看门狗+电压监控器。

    杰西