尊敬的 TI 团队:
我使用 TPS546C23器件完成了一个电源设计、满足以下所述要求。 我需要通过 PMBus 和 Hardware 选项来控制器件。
输入电压=12V
VOUT=5V
Iout=35A 时
原理图:
功率计算器:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS546C20A_5F00_TPS546C23_5F00_Calculator_5F00_Checklist_5F00_20122023.xlsx
我已附上原理图并更新了 Excel 工作表功率计算器以供审核。 请请求您查看我的 deisgn、并告诉我是否需要更新。
我在下面列出了一些疑问、
1)关于稳压器输出电压设置、在初始加电过程中、该稳压器是否会使用硬件选项电阻分压器产生5V 输出电压、而不会对 PMBus 设置任何注释?
2)我选择了基于 Webench 工具的反馈网络值,但在 Excel 工作表中,建议的反馈网络值与 webench 工具的值不匹配,请提供您的输入内容,我们如何继续进行,哪一个是要参考的正确值?
下面的 excel 和 webench 比较:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/excell-and-Webenchtool.png
谢谢。
苏吉特