This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H:SRC 上的绝对最大电压

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324600/lm74502h-abs-max-voltage-on-src

器件型号:LM74502H

您好、团队成员:

我的客户正在考虑以下电路、并对 SRC 上的绝对最大电压有疑问。

数据表中注明 SRC 不得超过 VS 电压。

但当 VIN 立即关断且 FET 关断时、可能会在 SRC 电压大于 VS 电压的情况下。 因为 SRC 引脚具有 Cout 和一些电压电平、 您认为这种担忧是什么?

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    共享的电路仅为负载开关配置、当 VIN 立即下降时、反向电流将流过 FET 的体二极管、COUT 将放电。

    即使在使用背对背 FET 时、该器件也不支持反向电流阻断、因此 允许反向电流自由流动。 因为在 VIN 下降时、COUT 不会包含任何值、因为它会放电。

    在所有情况下、SRC 都在指定的范围内。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shiven:

    我们明白你想说什么。

    但在反向电流流动期间、体二极管具有 一定的正向电压。 这意味着发生了 V (VS)< V (SRC)的情况。 "你怎么知道的?

    此致、

    坂井正太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    这不会损坏器件。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    又抱歉。 这意味着在 V (VS)< V (SRC)条件下的时间非常短。 这不成问题、对吧?

    此致、

    肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    二极管压降仅约为0.3V - 0.7V、SRC 的额定值为(VS+0.3)。 由于过冲非常小、因此不会损坏器件。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    您能告诉我以下理解是否正确吗?

    V (VS)≦0:条件等于 FET 关闭

    V (VS)>0:条件 等于 FET 导通

    此致、

    肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    要打开外部 FET、需要满足一些条件。

    • V (OV)< 1.25V

    V(VS)>3.9V 是开启 FET 的条件之一。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我明白了。

    FET 关闭时、V (VS)可能为0<V (VS)<3.9V。 因此 SRC 的绝对最大值必须为  V (VS)。 但 SRC 将为  V (VS)+0.3V……

    对我的客户来说没有意义... 你怎么看?

    此致、

    肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    我将与我的团队进行核实、并在内部确认。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    此处的理解是正确的。 当输出电容器放电时、V (SRC)将为 V (VS)+ 0.3。

    但该表是在导通状态条件的基础上形成的。 因此、当控制器开启且栅极为高电平时、SRC 不能高于 VS。在放电期间、当 V (VS)<V (SRC)时、器件不会发生任何情况、可以放心使用。

    此致、

    S·迪尔