This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544RNQEVM:USB 3.2至 DisplayPort

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB544RNQEVM, TUSB564RNQEVM, TUSB564, TUSB544, TIDA-01620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327386/tusb544rnqevm-usb-3-2-to-displayport

器件型号:TUSB544RNQEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB564RNQEVMTUSB564TUSB544TIDA-01620、TUSB1064

尊敬的 TI 支持:

我要寻找 EVM、以便开始开发 USB 3.2至 DisplayPort 的转换器。

注意: 无法使用 USB C  

我发现 TUSB544RNQEVM 和 TUSB564RNQEVM 不确定哪一个是最佳选项。

请推荐 EVM (最好也使用 USB 2.0集线器)。

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有可以分享的方框图吗?  

    TUSB564 EVM 支持 USB/DP Type-C 多路信号分离器连接至 USB 或 DP。  

    TUSB544 EVM 支持 USB/DP Type-C 至 USB/DP Type-C

    但您的意思是不使用 USB C、因此我想进一步了解您的设计要求。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。 我需要从 PC 平台通过 USB 3.2连接外部显示器(DisplayPort)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我需要像 TIDA-01620这样的 EVM、而不是 USB C、应该是 USB 3.2

    再次感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PC 平台中的 USB3.2是 Type-C 端口、并且该 Type-C 端口支持 DisplayPort 交替模式、则您可以使用 TUSB564或 TUSB1064 EVM 连接至外部显示器、如下所示。

    还可以通过将 TIDA-01620直接插入 PC Type-C 端口来使用 TIDA-01620作为另一种可能的选择。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请告诉我这是否正确、我可以只使用 USB C 转 USB 3.0电缆或适配器吗?

    TUSB564RNQEVM = TUSB564和 TPS65986不需要固件=跳线设置是否正确?

    在这种情况下、我应该如何处理 USB C 上的 CC 引脚?  

    谢谢!

    Danny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    请参阅此白皮书《USB-C 交替模式 》、网址为 www.ti.com/.../slly021.pdf。

    请告诉我这是否正确、我可以只使用 USB C 转 USB 3.0电缆或适配器吗?

    为了支持 DP、您必须使用 USB C 转 USB C。USB C 转 USB3.0只能支持 USB、不能支持 DP。

    TUSB564RNQEVM = TUSB564和 TPS65986不需要固件=跳线设置是否正确?

    在这种情况下、我应该如何处理 USB C 上的 CC 引脚?  

     EVM 上的 PD 控制器已使用固件进行编程、以通过 USB-C 实现支持 DP 交替模式。

    谢谢

    大卫