This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:更改 LDO 输出

Guru**** 1913320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TL5209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325532/tps65217-changing-ldo-outputs

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: TL5209

大家好!

我在电路板上使用 TPS65217C、并使用 Beagle Bone Black 作为参考设计。 我正在使用锂离子电池为系统供电、并将同时充电。

为了提高效率、我想在3V - 4.2V 之间使用 VBAT、以便将 UVLO 更改为2.73V、将最大充电限制更改为4.2V。 对于 VBAT 的这个范围、我将 LDO2和 LDO4输出更改为2.8V。 在此变更电路板正常工作2天之后、LDO2和 LDO4的电压为0V、并且相应的引脚也会短接至 GND。 2个电路板发生了这种情况。

您能说明这种行为背后的原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否使用与 BeagleBone Black 完全相同的原理图设计? 如果没有、您能列举出硬件差异吗? 下面是一些其他问题:

    • TPS65217的完整可订购器件型号是什么?
    • 您用 LDO2和 LDO4供应什么?
    • 您是否将新的寄存器设置(UVLO、LDO2/4输出电压)保存到 EEPPROM 中、以便 它们 成为默认设置?

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "TPS65217C TI 2CI G6KZ G4"这是 PMIC 上的标记。

    SYS_5V 是 LDO2和 LDO4的输入。 为 TL5209的使能引脚提供了 LDO4的输出。

    是的、所有寄存器设置都保存到 EEPROM 中。 它们的行为表现为默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有使用 TPS65217C 制作不同的电路板。 我使用的是 BeagleBone Black 板、这是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马里,

    我们今天2月19日有公共假日、因此 Brenda 将在接下来的几天回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议改变 Beagle 电路板上 LDO2和 LDO4的输出电压、因为这两个 LDO 会提供3.3V 电压的 IC 和信号。 例如、LDO4还 在 AM335x 上为 VDDA3P3V_USB0供电。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 布伦达

    我想利用3V 到4.2V 的整个电池范围。 如何 在不更改 LDO 输出电压的情况下使用它。

    此致

    马里 Kanchan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果任何 PMIC 电源轨配置为输出3.3V、则相应的输入电源必须更高、以满足输入/输出余量要求。 一种评估方法是添加降压/升压转换器、为配置为3.3V 输出的电源轨供电。    

    谢谢。

    布伦达