This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:具有击穿保护功能的可编程死区时间

Guru**** 2381810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326672/ucc21530-programmable-dead-time-with-shoot-through-protection

器件型号:UCC21530

您好!

1.我们正在寻找死区时间功能大约为400纳秒的器件、即击穿保护。

使用 UCC21530 IC 可以实现什么最大死区时间设置?  

一些数据表中、我们可以看到与 DT 引脚上的电阻器值相关的死区时间。  

我们只能看到20K 的电阻值。  

2.是否有任何器件的死区时间约为400纳秒,并集成了击穿保护功能?

电源电压12V

此致、

苏德哈沙纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharstana:

    感谢您关注我们的器件!

    1. DT 电阻器电阻值的建议范围为500ohm - 500KOhm。 (使用500K Ω 电阻器时、死区时间为5us)

    对于400ns 的死区时间配置、相应的 DT 电阻器阻值为 40k Ω

    该值使用以下公式进行计算:  

    2.除了死区时间互锁功能外,没有带额外集成击穿保护的双通道隔离式栅极驱动器。 如果可以使用单通道器件、我建议查看 ISO5x5x 或 UCC217xx 系列、因为它们具有额外保护功能、例如有源米勒钳位。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    隔离式栅极驱动器不是强制性的。 我们需要死区时间设置为大约400ns 的半桥驱动器并提供击穿保护。  

    我们将使用12V 电源。  

    您可以推荐任何驱动器 IC。

    此致、

    苏德哈沙纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharstana:

    您的系统中的总线电压值是多少、您需要多大的驱动强度?

    以下是我们所有半桥非隔离式驱动器的列表:

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/products.html#3162max=20%3B120&sort=2869max;desc& 

    此致、

    广木市