This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:关于 TO-263封装的热性能信息。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326379/ua78-about-to-263-package-thermal-information

器件型号:UA78

大家好!

我的一个客户使用 UA7805CKTTR 进行许多大规模生产。

最近、他们收到了 PCN、通知 UA7805CKTTR 将停止使用。
PCN 建议使用 LM7805SX/NOPB 作为备选器件。
但他们检查了两个器件的热性能信息、发现了 R θ JA 的很大差异。

R θ JA
UA7805CKTTR  :25.3°C/W
LM7805SX/NOPB:44.8 °C/W

他们认为无法将 LM7805用作  UA7805CKTTR 的备用器件。
此外、他们在具有类似 R theta JA 的 TI LDO 产品中找不到任何类似性能的器件。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
为何即使两个器件封装相同、R θ JA 也存在差异?

问题2.
除 LM7805SX/NOPB 外、您有其他产品吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    Unknown 说:
    除了 LM7805SX/NOPB、您还有其他产品吗?

    我可以尝试寻找另一个热阻值较低的器件作为替代方案。 您能否帮助提供插座要求(最大和标称 VIN、最大和标称 IOUT)? 这将帮助我评估 LM7805SX/NOPB 之外是否有其他选项可适用于该特定应用。  根据30V+输入和1.5A 负载电流额定值、除 LM7805SX/NOPB 外、目前我没有看到任何引脚对引脚选项。 我们应该有更多的选择、具体取决于较低的额定电流是否足够。

    此致、

    凯尔西