This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65991EVM:使用 TPS65991BH 时遇到问题。

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326886/tps65991evm-encountering-problems-using-tps65991bh

器件型号:TPS65991EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65991BHTPS65991AE

您好!

目前、我们的电路板在使用 TPS65991BH 时遇到问题。

目前、根据 Intel BKC (最佳知识配置)的建议设置、

我们将遇到这样的问题:Type-C 端无法运行 USB 3.2 (仅运行 USB2.0)、并且无法显示 DisplayPort 交替模式。

我们从 Intel 借用了 CRB、CRB 使用 TPS65991AE。 TPS69551AE 和 TPS65991BH 使用不同的固件版本。

如果根据 Intel BKC 设置 CRB、则会遇到 Type-C 端无法运行 USB 3.2 (仅 USB2.0)以及 DisplayPort 交替模式无法显示的问题。

Intel CRB 上 TPS65991AE EEPROM 的原始固件测试正常、但读取其 EEPROM 时、只能读取 BIN 文件、并且无法知道其 TI GUI 工具设置、因为 AE 和 BH 固件版本不同。
是否有任何推荐的方法适用于 TPS65991BH?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您联系 E2E!

    您可以向我发送朋友请求、以便我们可以通过 PM 讨论此问题吗?

    谢谢!

    凯文