This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:适用于无人机的 TI 充电器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ76905, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324496/bq24610-ti-charger-for-drone

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ76905BQ77915

您好

您能帮助推荐合适的产品吗?

电池组规格如下:

而且、这个无人机更大! 非消费者性质。 通常、这种大规模专用电池组没有保护板、因此只有电源+/-和用于平衡每个电池的连接器才出来。 我们的充电 IC 希望用 I2C 接口来控制、另外对于具有外部平衡功能的 IC、有没有完整的解决方案建议?

此外、市场上目前提供的无人机电池组图如下(不带 BMU 保护单元的型号):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    BQ24610是一款独立的降压充电器、您将无法通过 I2C 与之连接。

    您是否了解电源的功能? 输入电流/输入电压?

    我们还提供在线工具、可帮助缩小要使用的充电器 IC 的范围。  www.ti.com/.../products.html

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    输入电源:19V/13.15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    以下是您要求下的充电器 IC 列表。 它们由 I2C 接口进行控制。充电器 IC

    我们没有任何能够在40A 时充电的充电器 IC、因此您需要确定要使用的充电电流。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    感谢您的建议

    修正、这就是电池单元的规格、它不会为如此大的电流充电! 目前预计为1.5C、大约12A。

    对于使用 IC 进行平衡、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我需要将该主题重新分配给电池监控专家、这样他们就可以帮助您选择用于电池平衡的正确 IC。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 Christian 为我们服务。

    大家好、Gareth:

    可以有多种选项用于平衡4节串联电池。 除了平衡之外、您是否有任何其他要求? BQ76905提供电池监控、电池保护(具有集成的低侧 FET 驱动器)、主机控制的内部/外部电池平衡等功能。 这全部通过 I2C 进行控制。

    如果您只需要监控和电池平衡、则不必使用 FET 驱动器。

    如果您想使用具有高侧 FET 驱动器的类似系统、那么可以选择 BQ769x2系列、该系列具有多种特性、并提供主机控制型或自主电池平衡。

    如果无需监控、BQ77915是主保护器、可提供电池平衡功能和许多保护功能(使用低侧 FET 驱动器)、但不提供单个电池监控。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙