主题中讨论的其他器件: LM5101C、 UCC27211、UCC27211A 、LM5101A、 UCC27288、UCC27301A-Q1
尊敬的所有人:
背景:
我的客户现在正在设计4开关降压-升压转换器。 它们使用 UCC27282作为栅极驱动器。
来实现上部 MOSFET 的100%占空比。 它们在 HB (+)和 HS (-)中连接了12V 隔离电源
实验:
它们具有软启动算法、上层 MOSFET 的占空比将随着1%的比例逐渐增加、频率为120K、总时间为65ms。
稳定运行阶段将是上部 MOSFET 持续传导、这意味着100%D、下部 MOSFET 将关闭。
一旦它们将输出电流升至0.4A、就会发生故障。 我让他们测试 PIN。 他们发现 HB 对 VSS 短路。
其他信息:
输入电压10-80V、最大输出电流20A、功率:800W




黄色:转换器输出电流 绿色:MOSFET 驱动信号 红色:HS 至接地蓝色:HB 至接地。
当4SBB 在降压模式下工作时、它们也遇到了同样的问题。 但我让他们提高 CBoot、或让电源更准确地解决误差问题
谢谢!
陈义山