This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:对 SIMetrix 模型的请求

Guru**** 2814115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1, TINA-TI, TPSI3050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324683/tpsi3052-q1-request-for-simetrix-model

器件型号:TPSI3052-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPSI3050-Q1

您好!  

是否有适用于  TPSI3052-Q1 IC 的 SIMetrix 工作文件? 也可以是同一 IC 的 TINA-TI 原理图文件的任何文件。

此致、

阿比吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijit、

    感谢您加入 E2E 并与我们的团队进行核实。 遗憾的是、我们官方不支持使用 SIMetrix 或 TINA 仿真 TPSI3052-Q1、并建议使用 PSpice for TI 进行仿真。 我们拥有 6个月前发布的这个 E2E 主题、当时 TPSI3050-Q1正在 SIMetrix 上工作。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tilden,

    我无法打开   6个月前  TPSI3050-Q1 在 SIMetrix 上工作的第二个链接"此 E2E "主题。

    此致、

    Abhijit Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijit、

    抱歉、该链接是一个内部页面。 以下是我从那时起的回应:

    好消息! SIMetrix 上的 TPSI3050-Q1模型已更新并正在工作。 请参阅随附的。 我尝试了使用您在之前的 E2E 主题中提到的元件值进行仿真 (虽然是对于 TPSI3052-Q1)、看起来好像它在工作。 如果还有其他问题、敬请告知。  

    e2e.ti.com/.../TPSI3050_2D00_Q1_5F00_SIMetrix.zip

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

       感谢您共享该文件、但该 zip 文件中的模型用于 TPSI-3050。 请您分享 TPSI-3052的 simetrix 模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweshwaran、

    我知道这适用于 TPSI3050-Q1。  我们没有适用于 TPSI3052-Q1的 SIMetrix 模型。 您的应用是什么、您打算通过仿真了解什么? 这里可能有一种权变措施。

    (虽然对于 TPSI3052-Q1[/报价]
    、遗憾的是我们没有正式支持使用 SIMetrix 或 TINA[/报价]模拟 TPSI3052-Q1

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweshwaran、

    好消息、我们能够在 SIMetrix 中更新 TPSI3052-Q1模型、看起来它在工作。 请 参阅随附的文件。 请参阅常见问题解答、了解如何选择 CDIVx 值。

    e2e.ti.com/.../TPSI3052_2D00_Q1_5F00_SIMetrix.zip

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

          我像在 Simetrix 中一样打开了这个文件、但我遇到了一些错误、如模型中未定义的子电路。 后来、我将先前提供的 TPSI-3050模型中缺少的子电路定义移至 TPSI-3052模型。 即使这样、我也会收到以下错误。

    "


    电路中有错误。 模拟已中止
    design.net (645 ):..
    ***错误***参数''声明中出错

    design.net (647 ):..
    ***错误***参数''声明中出错


    ***错误***找不到型号"IO_STM"的定义

    "

    您能否以错误排序共享 TPSI-3052的.lib 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweshwaran、

    我的错误是、我认为导出项目时会包含模型库文件。 应该仔细选中。 请检查此附件。

    e2e.ti.com/.../0486.TPSI3052_2D00_Q1_5F00_SIMetrix.zip

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师