This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 LDO 输出功耗较大、外部 NPN 发热

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321533/bq76952-bq76952-ldo-output-power-consumption-is-large-and-the-external-npn-generates-heat

器件型号:BQ76952

您好  

使用 BQ7695202 (默认输出 LDO1) 的客户设计根据参考设计、该电路在50V 电压下通电时具有10mA 的待机电流。

断开 REG1的3.3V 输出后、待机电流接近0mA。

被测 REG1的实际负载电流为3.3V 的10mA。 输入 B+ B-功耗为10mA (50V)。 NPN 晶体管会发热。

NPN 晶体管型号:FCX495TA

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    是的、当电压降低时、NPN 会产生热量、电流越大、这是正常现象。 集电极上的电阻器旨在帮助 BJT 不必处理整个电池组电压。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Luis  

    感谢你的帮助。

    NPN 降压电路的功耗很大。 是否需要使用外部直流/直流转换器来降低功耗?  

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    它是美国。 假日、预计会在2月21日星期三之前收到回复。

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    对于此降压电路、您无需使用 BJT、如果需要、可以使用外部电源(例如将降压转换器转换为 REGIN)为 REGIN 供电。 请遵循数据表中关于如何连接 REGIN 和 BREG 的建议(阅读 第 16.6节未使用的引脚 数据表)

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙