This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:引脚放电缓慢行为

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325677/tps22917-slow-on-pin-discharge-behavior

器件型号:TPS22917

您好!  

我想知道 TPS22917是如何响应 ON 引脚上的缓慢放电的。  如果 ON 引脚  从3.5V 放电到0.35V 超过1秒、它的行为会是怎样的?  我的理解是、当 ON 引脚高于1V 时、器件将启用、当 ON 引脚低于0.35V 时、器件将禁用、但数据表未 指定介于这些阈值之间的行为。  

TPS22917上的 ON 引脚缓慢放电有问题吗?  

感谢您对此提供的帮助。  

此致、
约翰·阿尔布雷希特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    ON 引脚缓慢放电没有问题。  有关整个 VIN 的典型阈值、请参阅数据表中的图7-5。 这还表明 ON 引脚具有迟滞。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    忽略了数据表中的这个图表、现在这很有意义。 感谢您回答 我的问题!

    此致、
    约翰·阿尔布雷希特