This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:直接替代 bq24230

Guru**** 2507145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326519/bq24232-direct-replacement-of-bq24230

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件: BQ24230

尊敬的先生/女士:

如果输入电压不受限制、那么感谢您在以下电路(引脚15接地)中确认 bq24232优先级

非常感谢高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    正如您正确确定的那样、引脚15是 BQ24230和 BQ24232之间的唯一引脚差异。 对于 BQ24232、如果引脚15 (ITERM)连接到 GND 是可以接受的、但请记住、连接到 ITERM 的电阻器值会决定端接电流。  

    根据特定电池所需的终端电流、您可能需要调整设计、使引脚15和 GND 之间有一个电阻器。 或者、引脚15可以保持悬空、以将终止电流设置为快速充电电流的10%。  

    除了这些注释之外、BQ24232是 BQ24230的兼容替代产品。

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种情况下、充电终止都通过将引脚15连接到 GND 来启用。 根据数据表、可以使用 ITERM 到 VSS 之间的电阻器对 BQ24232阈值进行编程、如下所示:

    EQ 6.  (EN1 = EN2 = VSS)、终止电流值的计算方式为:ITERM = 0.01 × RITERM / RISET (

    EQ 7 (EN1≠EN2)、终止电流值的计算方式为:ITERM = 0.03 × RITERM / RISET

    如果 RITERM = 0 (VSS BQ24230和 BQ24232的行为是否等效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pere、  

    请查看我的评论如下。  

    当 RITERM = 0时、BQ24230和 BQ24232将不会有等效的行为。

    由于无法在 BQ24230上使用 EN1 ≠EN2终止阈值对终止电流进行编程、因此充电电流将为10%。 在 RITERM = 0 (终止阈值将是较低的电流)的 BQ24232上情况并非如此。

    要在 BQ24232上实现相同的行为、可以选择 RITERM 值以将端接设置为 ICHG 的10%、或者使引脚悬空。

    此致、

    加勒特