主题中讨论的其他器件: BQ24230
尊敬的先生/女士:
如果输入电压不受限制、那么感谢您在以下电路(引脚15接地)中确认 bq24232优先级
非常感谢高级
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。
正如您正确确定的那样、引脚15是 BQ24230和 BQ24232之间的唯一引脚差异。 对于 BQ24232、如果引脚15 (ITERM)连接到 GND 是可以接受的、但请记住、连接到 ITERM 的电阻器值会决定端接电流。
根据特定电池所需的终端电流、您可能需要调整设计、使引脚15和 GND 之间有一个电阻器。 或者、引脚15可以保持悬空、以将终止电流设置为快速充电电流的10%。
除了这些注释之外、BQ24232是 BQ24230的兼容替代产品。
此致、
加勒特
在这两种情况下、充电终止都通过将引脚15连接到 GND 来启用。 根据数据表、可以使用 ITERM 到 VSS 之间的电阻器对 BQ24232阈值进行编程、如下所示:
EQ 6. (EN1 = EN2 = VSS)、终止电流值的计算方式为:ITERM = 0.01 × RITERM / RISET (
EQ 7 (EN1≠EN2)、终止电流值的计算方式为:ITERM = 0.03 × RITERM / RISET
如果 RITERM = 0 (VSS BQ24230和 BQ24232的行为是否等效?
您好、Pere、
请查看我的评论如下。
当 RITERM = 0时、BQ24230和 BQ24232将不会有等效的行为。
由于无法在 BQ24230上使用 EN1 ≠EN2终止阈值对终止电流进行编程、因此充电电流将为10%。 在 RITERM = 0 (终止阈值将是较低的电流)的 BQ24232上情况并非如此。
要在 BQ24232上实现相同的行为、可以选择 RITERM 值以将端接设置为 ICHG 的10%、或者使引脚悬空。
此致、
加勒特