This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:直接替代 BQ24230

Guru**** 2502865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24075, BQ24230, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326734/bq24075-direct-replacement-of-bq24230

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ24230BQ24073和 BQ24074

尊敬的先生/女士:

我想知道 BQ24075 IC 是否为 BQ24230的直接替代品、在两种情况下均将 PIN15连接到 VSS。  

非常感谢高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pere、  

    BQ24075将在引脚15连接到 VSS 时工作、但 BQ24230上的一些操作默认值与 BQ24075不同。 我建议您比较每个数据表中的器件比较表。 对于 BQ24230和 BQ24075、器件比较表恰好位于引脚配置部分之前。 例如、在 BQ24075上、Vout (reg)为5.5V、而在 BQ24230上为4.4V。  

    基于此、我想说 BQ24075不是 BQ24230的直接替代产品。

    另一方面、BQ24073是 BQ24230的良好替代选项、但请记住、仍有一些细微差异。 例如、BQ24073上的 ISET 可接受电阻范围不同于 BQ24230上的 ISET 可接受电阻范围。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 这种情况下、BQ24074更适合用于替代、因为 Vout 值相同。 然而、当引脚15直接连接到 VSS (RLIM=0)时、 BQ24074的 ILIM 是多少? 非常感谢高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pere、  

    我不确定您在说 BQ24074更靠近 BQ24230时参考的信息是什么。 参阅 BQ2407x 数据表的第6页、 BQ24073 电压值与 BQ24230完全相同、引脚15在 BQ24073上的功能与 BQ24230相同。 引脚15与 BQ24074上的功能不同。  

    基于此、我仍然认为 BQ24073是更合适的替代方案。  

    此致、

    加勒特