This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:BQ25672

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326851/bq25672evm-bq25672

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320BQ25672

尊敬的 Jeff:

附件中还有一些问题。

我还分别提出了有关 TUSB320的问题。

Dane2e.ti.com/.../BQ25672-related-questions.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

     请在下面查看我的回答:

    1. 我是否需要在 BQ25672上使用 CE_N 信号? 我能不能把它接地?\
      1. 是的、您可以将其接地。  这可确保充电始终由硬件启用。  仍然可以通过 CE 寄存器位来禁用充电。
    2. 我认为我不需要运输模式、您能否简要说明操作并告诉我如何不使用它?
      1. 如果连接了外部 shipFET 且 VBUS 被移除、则对 SHIP 模式位进行写入会使充电器处于低电流状态、以减少产品运输时的电池泄漏。
    3. 我们如何才能知道 DFP 或 UFP 何时插入电路板? 我们可以使用 BQ25672上的中断输出吗?
      1. 充电器无法知道是否连接了 DFP 或 UFP。  它只能检测连接或移除了输入电压、并在发生这种情况时发送 INT。
    4. 如果我们的电路板插入28V 电源(DFP)、是否会在 BQ25672上触发中断输出?
      1. 是、因为26V 是最高输入 OVP 值、所以发送 INT 来指示 OVP 故障。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、请参阅以下内容

    1) 1)好的、我将简单地 GND CE_N。

    2) 2)我们希望永久禁用运输模式。 没有 FET。 我可以简单地将 QON_N 接地吗?

    3)还行、我明白

    4) 4)我假设28V 不会损坏器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    关于第2条、第  /QON 必须保持悬空。

    对于4点、28V 不会损坏器件、但会触发 OVP 并进入 HiZ 模式。

    此致、

    杰夫