This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:默认 VINDPM 设置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321538/bq25792-default-vindpm-setting

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

大家好、

我的客户使用 BQ25792、因为 Vbus= 20V、VBAT = 16V、VSYS=16.7V、输入电流= 0.24A、

  1. 在存在 Vbus 的情况下上电、VINDMP 可以更新为  VBUS-1.4V=18.6V
  2. 将 VINDPM 更改成了10V (寄存器地址:0x05) 
  3. 设置寄存器位 FORCE_VINDPM_DET=1以返回 默认的 VINDPM 设置(寄存器地址0x13写入0x02)、 检查寄存器0x1E 为0以便(VBAT > VSYSMIN)

问题: 他们发现 FORCE_VINDPM_DET 位仍然为0、并且 VINDPM 无法设置为 VBUS-1.4V=18.6V。 那么、您能帮助分享您对此问题的看法吗?  

该问题可以通过再次上电和断电来解决。

n‘t、可能缺少一些步骤导致我们无法更新默认 VINDPM 设置?

此致、

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    您如何看到 VSYS=16.7V?  我在工作台上使用上述设置进行了测试、但未获得16.7V 电压。  不管怎样、我的测试是有效的。  FORCE_VINDPM 对我无效的唯一时间是 V (BAT)<SysMin 电压。  它是这样设计的、因为 FORCE_VINDPM 会使转换器停止进行 VBUS 引脚测量、而且如果电池电量降至最低系统电压以下、您就不希望这样做。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电池充满电后、通过寄存器0x3B 和0x3D 读取 VSYS 和 VBAT。  

    对于很多天的调试、我发现当 启用 ICO (REF0F EN_ICO 位=1)时、FORCE_VINDPM 不工作、但禁用 ICO 时、我可以更新 VINDMP 寄存器。

    您能解释一下原因吗? 如果我禁用 ICO、它是否会产生一些不良影响? 谢谢。

    此致、

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    如果 MPPT 或 ICO 被启用、您不能将 FORCE_VINDPM_DET 位写入1。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我想知道为什么 ICO 启用将导致 VINDPM_DET 位不能写入1? 这里有冲突吗?

    MPPT 仅具有 BQ25798功能? 不是 BQ25792?

    此致、

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    对于每个数字设计人员来说、这就是 IC 的设计方式。  我不知道为什么。  MPPT 仅是 BQ25798。

    此致、

    杰夫