This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:lm5026制作逆变器

Guru**** 2506035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, PMP20850, UCC2897A, PMP22075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325187/lm5026-lm5026-to-do-a-inverter

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: PMP20850UCC2897APMP22075

您好,先生

我想设计一个电源模块

规格 VIN:-48V  

输出电压:12V/10A

lm5026是否是合适的解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 LM5026或 UCC2897A 视为针对电信输入电压的有源钳位 PWM 控制器的良好选择。 PMP20850可以帮助您快速入门。 此参考设计采用 UCC2897A、接受-72V<-48V<-36V 作为输入电压、并将其转换为 Vout=3.3V、15A。 与您的要求不完全相同、但您可以修改功率级以满足您的需求。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我们计划使用 LM5026提供电源、规格为 VIN:-48V、Vout:12V/10A

    您有没有参考设计?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 在此处搜索 TI 参考设计库。 我给出了一个-48V 的设计示例 PMP20850。 PMP20850至少给出了功率级配置示例、但它使用了3个 UCC2897A PWM。 您想使用 LM5026、希望您可以通过应用手册、数据表和任何可以找到的设计示例对其进行配置。 TI 可能不会提供与您的请求相匹配的确切设计示例。  

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    我指 的是符合我的询问的 PMP22075、但 Vout 需要12V/10A

    您能告诉我哪些组件需要修改吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    可能需要重新考虑所有功率级组件、反馈、补偿和 PWM 设置。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是否有任何工具可以生成参数、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    LM5026和 UCC2897A 的产品文件夹中提供了 SPICE 模型、参考设计、应用手册和 EVM。 UCC2897A 包括设计工具计算器、但 LM5026没有可用的计算器工具。  

    史蒂夫