This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:共模输入电压、误差放大器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494, TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324924/tl594-common-mode-input-voltage-error-amplifier

器件型号:TL594
主题中讨论的其他器件:TL494


尊敬的支持团队:

"共模输入电压、误差放大器"的最小值是否为0.3V?


"-0.3V"是在某些地方写的。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DICE-K、

    我将其解释为0.3V 是最小共模输入电压。 当您看到负"-"时、这可能是指施加到反相输入端子的0.3V 电压得到-0.3V。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!
    感谢您的答复。

    TL494显示"-0.3至 TL494-2" VCC、但该规格是否有任何差异?


    差异是否只是在它的书写方式上?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DICE-K

    您要突出显示的共模输入电压范围参数指定最小共模电压限制在-0.3V<VCM<VCM<VCM<VCM-2V VCC。 运算放大器两个输入共用的电压可以是此范围内的任何电压。 大多数运算放大器都限制在电源轨限制范围内的二极管压降范围内。 TL594将在 VCC 和 GND 之间进行偏置、以设置-0.3V (低于 GND 的二极管压降)和 VCC -2V (低于 VCC 的近似二极管压降)的限值。  

    史蒂夫