This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:TPS62873和 TPS62873-Q1之间的功能差异

Guru**** 2517410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873, TPSM8287A12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327171/tps62873-functional-difference-between-tps62873-and-tps62873-q1

器件型号:TPS62873
主题中讨论的其他器件: TPSM8287A12

您好!

是否存在任何功能差异(除了温度 范围)介于 TPS62873之间 Z0 和 TPS62873 第1季度

两者都将用于 VSEL (0.8V)和 FSEL (2.25MHz)的6.2k 至 GND

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些就是区别。  Q1版本还通过了汽车认证。

    我们还具有 TPSM8287A12系列电源模块、以实现更简单的设计。

    谢谢。

    克里斯