请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070A 主题中讨论的其他器件:UCC28070
您好
对于使用 GaN FET 的1.5KW 交流/直流转换器,是否有任何应用手册或参考?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 PYTsai:
我找不到任何使用任何版本 UCC28070、在任何功率级别使用 GaN FET 的应用手册或参考设计。
但是、与更常见的 Si FET 相比、设计的主要区别在于驱动 GaN FET 的方法。
根据所选的特定 GaN FET、应调整驱动信号以匹配该 FET。 一些 GaN FET 已经具有内置驱动器、因此与 UCC28070输出的接口可以非常简单。 对于那些没有内部驱动器的 GaN FET、需要合适的外部驱动器、并且可以 从 TI 驱动器目录中选择合适的外部驱动器。
除驱动器外、所有其他设计注意事项均与数据表和 Excel 设计工具中所述相同。
此致、
乌尔里希