This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:升压转换器 IC LM51571RTER 未启用

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326466/lm5157-boost-converter-ic-lm51571rter-not-enabling

器件型号:LM5157

尊敬的 TI 团队:

我将 IC LM51571RTER 用作升压转换器(输入=10V、输出=20V)。 我已在 IC 的使能引脚上施加1.2V 电压(使能阈值最大为0.7V)、但无法打开升压 IC。

注意:BIAS 引脚电压= 10V

谢谢。

施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    感谢您的联系。 您能否填写 升压稳压器设计的 LM5157快速入门计算器 并将其附加到本主题中的帖子中?
    您还能否添加您的原理图?
    这将使我们更容易查看导致开启问题的原因。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我将无法在此论坛上分享原理图和系统详细信息。 您能分享您的电子邮件吗?

    谢谢。此致、

    施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    感谢您的答复。 我刚刚给您发送了一封电子邮件。
    如果您可以继续并与我们分享前面提到的填写好的快速入门计算器和原理图、那将会非常有帮助。

    谢谢、此致、
    布赖恩