This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于电流感应偏移和 PWM 斜坡、提高了抗噪性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325980/ucc28070-about-current-sense-offset-and-pwm-ramp-for-improved-noise-immunity

器件型号:UCC28070

大家好、

我看过 UCC28070的数据表、其中提到了电流感应偏移和 PWM 斜坡、它们提高了抗噪性。  

但我要查看 EVM 和参考设计。 看不到任何相关的电路。 您有建议 改进抗噪电路吗?

BTW。 我的客户使用分流器而不是 CT 来检测电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    UCC28070建议、添加到 CT 信号的失调电压和斜坡是可选的修改、如果认为必要或有利、可以添加这些修改。  如果您对没有这些电路的轻负载输入电流波形感到满意、无论这些电路是具有 CT 感应还是具有电阻式感应、都不需要添加其中任何一个。  

    注意:这两个电路(增加固定失调电压和增加斜坡电压)相互独立。  需要添加其中一个或两个或两个都不添加。  

    如果发现改善输入电流波形是有利的、则可以根据经验(通过试错)确定失调或斜坡量。  数据表提供了设计公式和建议的起始值。  用户可以向上或向下调整这些值、以获得最佳性能。

    此致、
    乌尔里希