This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196 IC 发生故障

Guru**** 2592530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306812/tps61196-tps61196-ic-is-failing

器件型号:TPS61196

 我已按照以下要求将 TPS61196背光驱动器 IC 用于 LCD 显示屏。 我提供200Hz 的 PWM 信号并使用6个通道。 我已经通过将 R3电阻器值更改为360k 来更改 VOVP 阈值。 同时更改了 R1- 100K、R2-22K 和 R5-220KE 。 输入电压为24V。 做出这些改变后、我能够打开 LCD 电源。 但在下电上 电后、LCD 无法通电。  已验证 VDD 为6V、Vref 约为2.5V、但 Q1未切换。 因此输出电压仅为24V。 其余值符合数据表。 请告诉我们、IC 无法正常工作的问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    您能否上传原理图以便我仔细检查? 如果您对此有保密的疑虑、可以通过"请求友谊"向我发送示意图。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BACKLIGHT.pdf

    尊敬的

    请查看随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    您是否测量了 FAULT 引脚电压?

    我在您的原理图中未找到 R1、R2、R3、您能否帮助在您的原理图中指明它们? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们测量了 FAULT 引脚、它也始终为高电平。

    将产品说明书第8.2节 与随附的原理图进行比较

            在产品说明书的第8.2节附加了原理图

            R1               -->          R217                                

           R2                             -->         R216

            r3               -->         R271,R272

           R5                            ----- >       R201

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在分析故障 IC 之后、我们了解到、与大约为6m Ω 的正常工作 IC 相比、一些 IFB 引脚显示接地短路或以千欧姆为单位的电阻。 请告知我们发生 IFB 引脚故障的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    总输出电容是多少? 您是否在测试期间捕获了任何波形?

    您是否已在 PCB 板上焊接 R240、R253、R259、R261、R264和 R273?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在输出端保持100uF/200V。 还 使用10ME 电阻器焊接了 R240、R253、R259、R261、R264和 R273。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我会将反馈回办公室。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    在测试期间、您是否捕获了任何波形? 如 SW 电压、电感器电流、LED 电压和电流...

    您测试了多少个 IC、每个 IC 是否会损坏?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    什么是 SW 电压?  我们假设 GDRV 引脚电压。 下面是电感器电流波形和 GDRV 引脚电压的波形。 我们已将电流传感器系列连接到电感器

    测量电感器电流、传感器输出为200mV/A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    SW 是开关节点、您可以捕获 MOSFET 的漏极电压。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    附加了 捕获的波形

    CH3 -电感器电流(200mV/A)
    CH2 - LED 通道电压
    Ch4 - SW 电压(漏极电压)

    电感器电流(200mV/A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    根据昨天的讨论、请在为器件加电时测量 IFB 引脚上的电压。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 IFB 引脚上找到波形表。 它大约是20V。

    我们已将10M Ω 的值更改为100K、电压大约为15V。

    但这会导致 IFB 通道发生故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    在器件上电时是否捕获了此波形? 看起来它是在正常运行中。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    经过下面的详细测试后、可以识别 IFB 到 GND 之间的不同电阻器

      IFB 引脚与 GND 之间的电阻器
     
    条件 10MΩ 100kΩ 50kΩ  
    上电时 PWM 为高电平 36.8伏 32.4V 31.2V IFB 上的电压
    PWM 开始切换后 18.8伏 16.4伏 15伏 IFB 上的电压

    100kΩ μ s 我们已经验证了这么多的电源循环、IC 没有发生故障。 希望这是解决方案。 我们将在更多的一些电路板中进一步继续进行该测试、并让您知道正在发生任何故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    好的、请告诉我您是否有任何更新。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在 IFB 引脚处更改100k 后、还会观察到一种故障情况。 是否可以选择在 IFBx 引脚上添加齐纳二极管。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    为 IC 上电时是否仍发生此损坏?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    显示屏通过此 IC 通电、第一天工作正常。 在 EOD 时、我们关闭了显示。 第二天早上、我们为显示器通电、它无法正常工作。 我们不知道 IC 失败的原因。 更换新的 IC 后、显示屏工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    您是否还可以在关闭器件时测量 IFBx 的电压? 就像您在上电时进行的测量一样。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    当单元断电时、我们测量了 IFBx 电压。 但我们没有看到任何异常。 电压将下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    是否使用示波器测量了之前的32.4V @100k Ω? 您是否观察到会随机发生任何电压尖峰?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能建议对故障进行任何其他需要验证的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我认为最有可能的是在为器件加电时出现电压尖峰、因此我想确认您是如何在添加100千欧电阻器时测量32.4V 电压的。 使用示波器的触发器来确认是否建议电压尖峰超过40V。

    Br

    帕特里克