This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:UCC24624没有 GS 波形

Guru**** 2503525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319343/ucc24624-ucc24624-does-not-have-gs-waveform

器件型号:UCC24624

尊敬的 TI:

我在使用 UCC24624时遇到了一些问题:

我先说明一下转换器工作的情形、DSP 发射固定频率 PWM 进行测试、LLC 在开环条件下工作。

Q1: 当输入电压缓慢增加时、输出电压也会缓慢增加、此时 Lr 将振荡、如图1所示。  并 详细展开图1、如下所示。

可以看出 GS 改变、但输入电压、负载和开关频率没有改变。

图1 (Ch1:DS Ch2 :GS Ch3 :LR CH4:reg)

图2 (Ch1:DS Ch2 :GS Ch3 :LR CH4:reg)

Q2: 当我继续增加输入电压时、输出电压也增加、可以看到此时 LDO 将 REG 限制在11.3V。  但 GS 始终为0、并且 LR 在低电平

图3 (Ch1:DS Ch2 :GS Ch3 :LR CH4:reg)

您能帮我解决这些问题吗?

谢谢、Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    您能和我分享一下原理图吗? 我想了解您使用的是哪些 MOSFET?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta P:

    非常感谢您的答复。

    我的输出电压相对较高、因此降压转换器将输出电压转换为15V、从而为 UCC24624供电。

    SR MOSFET 为 BSC030N08NS5。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    您能否与 VDS 和 VGS 共享 SR 次级侧的波形?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta P:

    很抱歉这么晚才回复。

    我将辅助 GND 替换为较接近的 GND、它可以正常工作。

    此致

    Jie