This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:尽可能在大约500ms 后更改输出电压

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62808, TPSM828301, TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322859/tps62843-changing-output-voltage-after-approx-500ms-possible

器件型号:TPS62843
主题中讨论的其他器件:TPS62808TPSM828301TPS62743

尊敬的女士或先生:

  在完成 FPGA 配置(~200ms +辅助控制)后、是否可以更改 TPS628438或 TPS62808的输出电压。

如果我理解正确、IC 一开始就使用 R2D 转换器、然后在"一些"时间后关闭、这段时间是多长呢?

是否可以使用 N 沟道 MOSFET 短接电阻器(电阻从44k 到10k)在2.5V 至1.8V 输出电压之间切换?

我很晚才发现、测量是在一开始就完成的、因此我需要很快得到答案。

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我理解正确,IC 一开始就使用一个 R2D 转换器,并在"某个"时间后关闭它,这一次有多长时间?

    根据 TPS628438和 TPS62808的数据表、R2D 转换将在启动延迟时间 t_Startup_Delay 内完成

      完成 FPGA 配置(~200ms +内务处理)后、是否可以更改 TPS628438或 TPS62808的输出电压

    对于  TPS628438、它具有 R2D 转换器、 在启动时会设置和存储一次输出电压。 IC 运行后、系统无法向内部 FB 引脚施加信号来调节输出电压。  

    TPS62808还具有一个 R2D 转换器。

    是否可以使用 n 沟道 MOSFET 短路电阻器(电阻为44k 到10k),在2.5V 和1.8V 输出之间切换?

    您是否有一个简单的方框图来说明如何实现?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、我今天进行了一些测量、发现在启动期间电阻器上有一个35uS 的信号、这对于开关电压和配置 FPGA 来说太短。 方框图的目的是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这对于切换电压和配置 FPGA
    太短

    那么、您是说您不会实施此方法吗?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您再次来到我的网站。
    根据我的记录、电阻器测量时间似乎是35µs、对于慢 FPGA 典型值的完整配置。 需要50-100ms。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请分享一个有关您方法的时序图吗? 例如、电压从2.5变为1.8再回到2.5的速度有多快?  

    什么是 Vin EN 电压?

    什么是 Cout?

    如果您分享原理图就更好了。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我无法提供时序图、至少100毫秒后只需将电压从2.5V 改为1.8V、斜率不重要。
    如果需要、VIN 为3V、V_EN 可以为1.2V 或更高。 根据数据表选择了 Cout、我认为是10uF。

    一切都很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    在其余运行时间、Vout 是否为1.8V?  

    FPGA 在启动时是否仅需要2.5V?  

    系统重启的频率如何?

    在此期间是否有任何其他信号发生变化?  

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    在其余运行时间、Vout 是否为1.8V? 很好

    FPGA 在启动时是否仅需要2.5V? 是

    系统重启的频率如何? 每次使用一次、通常每天一次

    在此期间是否有任何其他信号发生变化? 否

    BTW。 您知道 TPSM828301模块是否随时间改变输出电压以及是否有替代方案?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    实际上、要动态更改电压、您应该考虑具有 I2C 或 VSEL 引脚的器件、如 TPS6286x 系列。 然而、您所需的启动电压正是难题。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您再次来到我的网站。

    回到我的上一个问题: TPSM828301是否 能够使用我建议的电路更改输出电压?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将与设计师讨论此问题、并在本周结束时与您联系...

    另一个选项是 TPS62743 系列。 请查看数据表。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 TPS62743 看似 前景广阔、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    方框图设计:

    我刚刚意识到  TPS628438或 TPS62808都 没有 FB 引脚、您无法实现上述操作。 您能否说明一下实施此电路的是哪个引脚?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    恐怕我们在这里混了一些东西。  TPS628438或 TPS62808都无法动态改变电压。

    我现在只介绍 TPSM828301和 TPS62743。 在我的最新问题中、 我完全只提及 TPSM828301;正如我想了解是否可以通过如上所示的此类电路在使用过程中改变电压。 它连接的引脚是引脚 FB。

    希望这更有意义。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、在第一个帖子中 、您询问如何  使用上述电路修改 TPS628438或 TPS62808。 因此有一个问题。 感谢确认。

    我现在只研究 TPSM828301和 TPS62743。

    我可以查看 TPSM828301 、并在一周结束时回来。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在这里呆了几天,所以我只好呆呆地闭上了眼睛。

    对于 TPSM828301、我与设计人员进行了检查、这里是反馈。 理论上、这种方法应该可行、但不是推荐的方法、因为 在从1.8V 变为2.5V 时可能会导致正电流限制、在从2.5V 变为1.8V 时可能会导致负电流限制(前提是器件处于强制 PWM 模式)。 在自动模式下、器件不会主动将2.5V 下拉至1.8V。

    我建议  为您的应用考虑采用 TPS62743等器件。

    此致、

    费宾