This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:输出电流为2A (ILOAD)时使用

Guru**** 2767225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326870/lm5156-use-with-output-current-iload-of-2a

器件型号:LM5156

大家好、

数据表指出、这是一款峰值输出为1.5A 的功能强大的标准 MOSFET 驱动器、但此器件能否在输出电流(ILOAD)为2A 时使用?
我计划使用 IDMAX=10A 的 MOSFET。 电感器额定值为6.5A。

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    MOSFET 驱动器规格旨在用于 FET 自身的栅极驱动器信号。 这用于打开和关闭开关 MOSFET。 驱动器越强、FET 就越快。
    这与功率级的输出电流无关。
    该器件完全能够支持2A 或更高的负载。

    此致、
    尼克拉斯