This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:电池连接到 SUP 引脚

Guru**** 2560040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326432/tps61094-battery-connected-to-sup-pin

器件型号:TPS61094

您好!

是否可以使用电池来代替 TPS61094 SUP 引脚的超级电容器。

此致

普拉桑纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanna、

    当然、它也可以使用、但请确保充电精度对于您的电池而言是可接受的。

    与为超级电容器充电相比、通常为电池充电具有更高的精度要求。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的答复。

     镍氢电池或锂离子电池等可以使用哪种类型的电池?

    电池放电会怎样呢? 电池将放电、直至 SUP 引脚的 UVLO。

    此致

    普拉桑纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanna、

    它与您使用的特定电池相关、很难给出一般结论... 您可以参阅电池的规格。

    关于放电、您的理解是正确的、TPS61094对电池没有过放电保护。

    此致、

    内森