This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405:部分 IC 不带39;不带照明 LED

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327164/lm3405-some-ics-don-t-illuminate-leds

器件型号:LM3405

大家好、

我的客户遇到过一些 IC 不会点亮 LED 的情况。 当客户检查 SW 引脚的输出时、SW 引脚上没有开关。 客户的 IF 设置为220mA。 LM3405不照亮 LED 有什么原因吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    请提供原理图和测试条件。 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    周老师