This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J060:启动几秒钟后关断

Guru**** 2512015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317852/tps54j060-shutdown-after-few-seconds-of-startup

器件型号:TPS54J060

我直接通过工作台电源以12V 电压为降压加电、 降压正确启动、但当我连接负载(Raspberery Pi 4@ 2GB)后几秒钟关闭。

在 Raspberry Pi 的启动过程中、工作台电源显示 BUCK 关闭后从100 mA 到550 mA 的增量。

有什么想法我出了什么问题吗?  

电源:锂离子电池

最小输入电压: 11V

最大输入电压:13V

电流:4.5A

我完全按照 webench 的原理图、独特的基准是 Cout 电容器、我放置了一个47uF 电容器

PCB、2层1.6mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PonchoM:

    是否使用12V 电池作为 TPS54J060的输入电源? 您是否认为您在启动时获得了正确的电压、但一旦连接负载、器件就会关闭?

    您能否查看 EN 和 VOUT 引脚上的电压是多少?
    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    是的、首先我使用3s2p 电池进行测试、我认为是与电池一起的东西、之后我在12V 条件下使用工作台电源、并且行为是相同的。

    VOUT=5.25V,启动后重新启动,  

    VEN=4.25V、在启动时以及无 Vout 之后  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PonchoM:  

    看起来您已 将60.4k 连接到设计上的 MODE、而不是如 WEBENCH 中所示将其连接到 AGND。  

    如果进行更改而不能解决问题、您是否可以使用示波器? 您可以在关断期间发送 VOUT、EN、SW 波形吗?  
    此外、您能否确认您使用的电感值为2.2uH?

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PonchoM:

    我会在长时间没有反馈的情况下关闭这个帖子。 如果您需要进一步的支持、请进行回复、此帖子将再次开放。