This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:当"Vin"改变时、Vout (3.3V)改变。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317585/tps62172-when-vin-is-changed-vout-3-3v-changes

器件型号:TPS62172

当改变"Vin"时、Vout (3.3V)改变。

我想让输出电压(3.3V)保持恒定!

e2e.ti.com/.../TPS62172_5F00_pawer-save-mode.pdfe2e.ti.com/.../IMG_5F00_8973.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    不应在 SW/SW VOUT 波形上发现脉冲、可能是从探头耦合形成的 PG 信号。

    您能否使用猪尾线直接测试 VOUT 波形、如下所示?

    https://www.ti.com/lit/ta / ssztb25/ssztb25.pdf 

    对于脉宽检查、请直接测试 SW 波形、查看它们是否稳定。

    阿索斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    我会在长时间没有反馈的情况下关闭这个帖子。 如果您需要进一步的支持、请进行回复、此帖子将再次开放。