This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:VBATT 和 VOUT 之间是否有限制?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326881/tps61090-is-there-a-limitation-between-vbatt-and-vout

器件型号:TPS61090

大家好、

我想知道输入电压和输出电压之间是否存在任何限制或余量。 即、如果有0.5V 的余量且输出电压为5.5V、则输入电压不能大于5V。 此器件就是这样吗?

此外、是否有直通特性、以便在输入电压大于输出电压时、输出电压=输入电压?

最后、该器件用于非电池应用(5V 至5.5V)。 它是否有任何问题(数据表提到这适用于电池供电的应用)。

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    Vin 和 Vout 之间不需要间隙。 但当 Vin 非常接近 Vout 时、高侧 FET 导通时间更长 、Vout 波纹更大。 不存在直通模式。 但当 Vin 高于 Vout 时、高侧 FET 体二极管导通、这种导通 方式不同。 在本例中、Vout=Vin-0.7V。

    此外、也可以将5V 转换为5.5V。