This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:布局检查

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326549/tps56637-layout-check

器件型号:TPS56637

您好

您能帮我们看一下布局文件并提供一些意见吗?

是否需要修改某些内容?

e2e.ti.com/.../5241.brde2e.ti.com/.../TPS56637RPA.pdfe2e.ti.com/.../TPS56637RPA-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gareth:

    我会重新审查并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gareth:

    感谢您使用 tps56637! 请查看我的以下评论。

    对于原理图、

    1.我们有一个推荐 LC 表,其中列出了推荐的有效 Cout ,如下所示。 您是否检查了有效 Cout?  我担心您的电容可能不够。  

    2.为了安全使用,我们建议选择 Isat 高于器件电流限制的电感器。 因为在某些情况下(例如输出对地短路)、电流限制可被触发、而我们不希望电感器饱和。  低于电感器 Isat 的频率很小。

    对于布局、

    1.我们不建议直接在 IC 下方将 AGND 连接到 PGND、因为这里的 PGND 有噪声。 请将连接线放在更安静的地方。

    2. 建议将 RFB/RMODE/REN 接地端连接到 AGND、而不是 PGND、请参阅数据表布局示例。

    3.敏感的 FB 走线非常接近有噪声的 SW 节点,这种情况不好。 请将 FB 迹线置于更远的位置。

    4.是否检查了每个过孔的最大电流? 如果实际的负载较大、可能 需要为 Vin/Vout 多边形放置更多过孔。