This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:尝试编程后失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325183/bq34z100-r2-failure-after-attempted-programming

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100EVM、BQ34Z100、

您好、我们在设计中使用了 BQ34Z100-R2、它严格遵循 BQ34Z100EVM。 我们将电路板连接到了 BQStudio、它正确地识别了电量监测计。 我使用黄金映像启动了电量监测计编程-在开始编程后不久、BQStudio 便断开了与电量监测计的通信。 现在、BQStudio 不再识别电量监测计、并且在尝试读取电量监测计时、它会显示一条消息、指出器件未确认。 电量监测计在重新编程期间是否容易发生通信故障? 电路板的电源处于稳定状态、因此编程过程中没有电源中断。 是否可以通过某种方式复位 BQ34Z100以更新通信?

谢谢!

Noam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    您的器件可能已进入 ROM 模式。

    您能否验证器件上的 TS 引脚是否正脉冲?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚 TS 稳定在2.5V。 您能详细说明什么是 ROM 模式吗? 在技术参考手册中找不到任何内容。

    如果处于 ROM 模式、我们仍然可以访问电量监测计吗? 是否有"重置为出厂默认设置"功能?

    谢谢你,Noam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    感谢您的耐心。

    您能否检查 REG 25的状态、您的设备可能已损坏。

    (+) BQ34Z100-G1:上传黄金映像 SREC 后出现器件错误? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、我们决定更换该设备、而不是尝试使其正常工作。 我相信我们知道问题的路由原因-我们的设计中有一个 MCU 连接到 I2C 总线。 如果我们在 FG 之前对 MCU 进行编程、它会中断 FG 编程并砖型设备。 解决方案是在 FG 编程期间断开 MCU 与 I2C 总线的连接-当我们这样做时、编程效果完美。

    谢谢!

    Noam