This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:TJ 计算

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327074/tps56837-tj-calculation

器件型号:TPS56837

大家好、  

我能否知道我如何通过使用有效 RθJa 来估算 Tj? 根据 spra953c.pdf 中的 Tj 计算结果、计算得出的 Tj 超过了 TPS56837的绝对最大额定值 Tj。

客户的用例:

输入电压:24V

输出电压:12V

输出电流:8A

环境温度:50℃

开关频率:500kHz

e2e.ti.com/.../spra953c-_2800_3_2900_.pdf

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yamamoto:

    公式是正确的。 但方程式中的功率 是 IC 功率损耗、应等于总功率损耗减去电感器损耗。 您是否考虑过电感器功率损耗?

    说实话、50C 的高环境温度、12V 输出8A 的高输出功率、器件的热性能也许不是很好。

    我使用 webench 模拟 Tj、大约115.09C。

    请告诉我您的进一步支持需求。