This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:使用 USB 2.0时关于 CC 引脚设置的问题

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311173/tps25830a-q1-question-about-cc-pin-setting-when-using-usb-2-0

器件型号:TPS25830A-Q1

尊敬的 TI 专家:

上次我使用 TPS25830A-Q1要求审阅原理图;

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292971/tps25830a-q1-please-review-the-schematic/4906065#4906065

感谢您的评论、初始测试已完成。

我的客户还有一个问题。

他们希望将数据线与 USB 2.0 (和 CDP 模式)结合使用、而不是 USB C 型。

在这种情况下、我的客户应该将 CC1和 CC2设置为什么? (上拉或下拉、以及电阻器的值)您可以为其提供指导吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您的客户只需用5.1千欧电阻将 CC1/CC2的其中一个连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    感谢您的支持。

    我的客户使用您的指南进行了一些测试。

    还有一个问题。

    -连接如下所示;

    [台式计算机]<--usb A 电缆-->[TPS25830A][MCU]

    1.使用 USB A 电缆连接桌面端和 TPS25830A-MCU 端。

    2.在 MCU 启动后(充电器为 CDP 模式),然后 在 TPS25830A-MCU 端执行 ADB 服务器。

    3.在桌面端,执行"adb 设备"命令检查连接的设备。

    4.启动后,桌面无法检测到任何内容。

    5.在断开 USB 电缆并重新连接后,桌面可以检测到设备,如下所示。

    有什么我漏掉的东西吗? 我想检测桌面上的 TPS25830A-MCU 侧、即使未重新连接电缆。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯  

    这是因为台式机输出5V Vbus 使 TPS25830A 无法工作。 您可以为 TPS25830A 上电、然后连接 Desktop。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alife:

    感谢您的支持。

    我应该首先为 TPS25830A 加电、然后连接 USB 电缆。

    而且、如果我先连接 USB 电缆、然后在 TPS25830A 上电将无法进行 USB 连接?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    是的、如果在 TPS25830A 上电前 Vbus 上的电压不是0V、TPS25830A 将不起作用。 如果先连接台式机、台式机将在 Vbus 上输出5V 电压。 建议您在连接桌面时、在 TPS25830A 上电之前测试 Vbus 上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alife:

    感谢您的支持。

    我的客户还有一个问题。

    终端产品是适用于 Apple 设备的 Carplay 模块。 如果我们在 CC1或 CC2线路上添加5.1K 下拉电阻器、那么 CarPlay 的角色更改是否没有问题?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您是在客户用例中使用 A 型还是 C 型连接器。 如果是类型 A、则 CarPlay 的角色由 DP、DM 数据通信决定。 下拉电阻5.1K 不会对角色产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alife:

    感谢您的支持。

    我的客户仍有测试 Apple 游戏的问题。 您可以看看下面的问题吗?

    1.在功能框图中、DP 和 DM 线由2个 FET (红色矩形)控制。 这2个 FET 由"控制和故障逻辑"控制。 以及"控制和故障逻辑"由 CTRL1/CTRL2控制。

    无论如何、DP 和 DM 线路上2个 FET 的作用是什么? 它是否会影响 Apple CarPlay 角色的更改?

    2.在数据表中,CC1/CC2引脚可以检测到 TPS25830A-Q1的作用。 (DFP (主机)、UFP (设备)、DRP (主机或设备/双角色端口)

    我的客户执行了许多软件测试、但 TPS25830A-Q1的作用始终与主机类似。 因此他们不确定 CC 引脚设置。

    如何将 CC 引脚设置为 DRP? USB2.0通信和5.0V 电压输出是否可以?

    3.下图是 SLVAF79-TI 汽车 USB 充电端口解决方案文档的第一页。

    其中说明 TPS25830A 支持 Type C USB 端口。其他器件可以同时支持 Type A 和 Type C。

    因此、我的客户怀疑 TPS25830A 不支持 A 型 USB 通信。 您能解释清楚吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您联系我们、请参考我的意见:

    1. TPS25830A-Q1中有 DP/DM 开关用于 OVP 保护、当 DP_IN 和 DM_IN 上的电压超过3.9V 时、此开关将关闭以保护内部电路。 它对 CarPlay 没有影响。
    2. TPS25830A 不是 DRP 器件、而是 DFP 器件。  

        3. TPS25830A 通常用于 C 型应用、但也可以通过在 CC 上连接5.1Kohm 电阻器来用于 A 型端口、我们已经有客户将其用于 A 型端口。

    从我站立的位置开始、TPS25830A 只需在 USB 通信或 CarPlay 期间打开 DP/DM 开关。 可以进行 USB 通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alife:

    感谢您的支持。

    2. TPS25830A 不是 DRP 器件,而是 DFP 器件。

    ->我认为如果我使用 DRP 器件,那么我可以切换 TPS25830A 主机和器件,所以 CarPlay 角色的更改不会有问题。

    但正如您说过的、DFP、UFP 和 DRP 仅用于电源理念、而不用于 USB 通信。

    3.从我所处的位置开始、TPS25830A 唯一需要做的就是在 USB 通信或 CarPlay 期间打开 DP/DM 开关。 可以进行 USB 通信吗?

    "我想,我不会骗你的,我不会骗你的。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    DRP、UFP、DFP 的概念是用于电源、TPS25830A 是 DFP 器件。 是的,如果您需要,请联系我们~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alife:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    这次、他们遇到了 USB 集线器运行问题。

    1.图10-16中的 MOSFET 到底是什么?

    2、TPS25830A 在10-17的过流状况如何?

    3、目前我的客户的原理图中没有 MOSFET (如图10-16 ),并按照您的建议连接了 cc 引脚。

    它是否影响 USB 集线器的运行? (他们会看到消息"USB Status timeout"和"Protocol Error"。)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    在一些应用中、用户会使用 CSn 作为辅助负载的独立电源。 为了避免 BUS 引脚对 CSn 有影响、例如 BUS 引脚上存在 GND 短路或电池短路、我们需要在 BUS 和 CSn 引脚之间添加一个背对背 MOSFET。 如果额外的独立电源不需要 CSn、则可以删除 MOSFET。

    TPS25820A 中有三种电流限制方法、即降压平均电流限制、逐周期电流限制和外部 MOSFET 电流限制。 在图10-17中、CSn 和总线之间没有 MOSFET。 因此、只有两种电流限制方法。 降压转换器平均电流限制的限制值由 Rlimit 电阻器决定、逐周期电流限制的限制值为0.5*(ILS_LIMIT+IHS_LIMIT)。 图10-17当发生过流时运行哪个电流限制模式、具体取决于哪个模式的电流下限值更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alife:

    感谢您的支持。

    1.您的意思是、如果没有辅助负载、我无需再向背面添加 MOSFET。 我是谁?

    2.可以用2种不同的方式来限制电流-"降压平均电流限制"和"逐周期电流限制"。

    如果使用类似图10-17的原理图、是否可以使用"逐周期电流限制"? 如果是、IC 如何识别这两种电流限制方法?

    3.您认为这些电流限制方法对 USB 集线器的运行有影响吗? (包括由于 USB 2.0通信而进行的 CC 引脚配置)

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    是的、我认为您的客户应用中不需要背对背 MOSFET。

    逐周期电流限制值约为4.5A、如果您通过 Rlimit 电阻器将降压平均电流限制设置为高于4.5A、则该器件将进入逐周期电流限制方式。 如果降压转换器平均电流限制低于4.5A、则器件将首先进入降压转换器平均电流限制。

    从我站立的位置来看、电流限制方法对 USB 集线器的运行没有影响。 在客户侧、当 USB 通信异常时、器件以电流限制模式运行?