This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165

Guru**** 2383520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321649/tps61165-tps61165

器件型号:TPS61165

您好!

我们使用的是 TPS61165DBVR LED 驱动器、

向 LED 驱动器 IC 施加 Vin = 5V、0.5A、PWM 50kHz 时、LED 上的电压与之相同、但输出电压不会升高。

请说明错误之处

此致、

Gnanam。 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gnanam:

    您是否检查过输入电流是否限制了 IC 启动?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向电路施加足够的输入电流5V,0.7A ,设计的负载电流将200mA 8.4V。

     当 LED 打开时、我在 LED 输出端获得38V 电压。

    当应用5kHz , 3.3V PWM 到  CTRL 引脚,我得到 LED 输出电压7.3V, 1mA。 这不足以驱动 LED

     CTRL 引脚的建议频率是多少  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gnanam:

    我们的专家目前正在庆祝中国 新年,现已不在办公室。 他/她将在2月18日重返办公室后回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gnanam:

    什么是 PWM 占空比? 如果您调节输入 PWM 占空比、输出电流是否会发生变化?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将占空比从10%更改为90%、输出电流不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gnanam:

    您是否检查了 R2的电阻? 您测试了多少个 IC?

    如果有 SW 和 FB 的波形、会很有用。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 R2位置使用 RMCF2512FT1R00、我们只有一个 IC 并进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gnanam:

    我建议测试多个 IC、以便我们了解该问题是否与电路设计有关。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我已在德克萨斯州订购 IC 样片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当您有更新时、请告诉我。