This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:WDI 为 Hi-Z 时 TPS3828自身脉冲宽度的‘s

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321423/tps3828-what-s-the-tps3828-own-pulse-width-when-wdi-is-hi-z

器件型号:TPS3828

大家好、

客户正在 MCU 和 tps3828之间使用缓冲器。 启用缓冲区时、WDI 从 Hi-Z 到低电平。 需要多快的时间 MCU 来为 WDI 提供上升沿、以避免 RESET 处于活动状态? 当 WDI 为 Hi-Z 时、TPS3828生成的脉冲宽度是多少?

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

      Unknown 说:
      需要 MCU 多快才能给 WDI 提供上升沿来避免重置激活?

      MCU 需要在看门狗超时最小值0.9秒内提供宽度为100ns 或更多的上升沿脉冲。  

      [quote userid="417933" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321423/tps3828-what-s-the-tps3828-own-pulse-width-when-wdi-is-hi-z 当 WDI 为 Hi-Z 时、TPS3828自身产生的脉冲宽度是多少?

      我不确定脉冲 TPS3828生成的意思、我假设您指的是复位超时。 如果 WDI 在超时期间内未提供脉冲、复位将在200ms (典型值)的延迟时间内保持低电平。

      谢谢。
      约书亚

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好、 Joshua、

      理解、谢谢!

      雷纳